SetElementFocus 方法

将输入焦点移至画面中的指定元素。如果元素由于禁用而无法获取输入焦点,则此方法将引发一条 Err.Number 等于 gfxErrorSetFocus 的错误。
语法
Display
.
SetElementFocus_
Index
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
Index
- 是变量类型的参数,指定将获得输入焦点的元素。Index 的值可介于 1 和索引元素总数之间(包括索引元素总数),也可能是元素的名称。
备注
  • 该方法类似于 Position 命令。
  • 可以接收输入焦点的对象是:NumericInput、StringInput、Recipe、Button、ActiveX 控件和带有对象键的图形对象。
  • 如果画面被其他画面遮盖,则会将其移动到其他同类画面之前。这类似于在将输入焦点设置为元素前先发出 PullForward 命令。
  • 如果该方法调用不可见的对象,则焦点会置于不可见对象上。如果使对象可见,其将具有焦点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal