Resize 事件

当改变画面大小时将发生该事件。当首次加载画面或窗口状态发生变化时(例如最大化、最小化或还原画面时),也会发生该事件。
当画面大小改变时,Resize 事件可能会多次发生。
语法
Display
_
Resize
其中
Display
– 用 WithEvents 关键字或保留名称 Display 声明的 Display 对象变量的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal