Move 方法(Display 对象)

将画面移动到指定位置并可以随意调整其大小。这不会对画面的焦点或 tab 键索引产生影响。
语法
Display
.
Move
Left
, [
Top
], [
Width
], [
Height
]
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
Left
– 是一个长整型的参数,指定画面外部左边缘与包含窗口内部左边缘之间的距离(单位为像素)。
Top
– 是一个长整型的可选参数,指定画面外部上边缘与包含窗口内部上边缘之间的距离(单位为像素)。
Width
– 是一个长整型的可选参数,指定画面窗口的外部宽度(包含边框与任何滚动条,单位为像素)。
Height
– 是一个长整型的可选参数,指定画面窗口的外部高度(包含边框与任何滚动条,单位为像素)。
备注
  • 即使已选中
    在运行时调整为主窗口大小
    选项或未选中
    允许调整画面大小
    选项,仍可更改画面的位置。
  • 可以定位画面,以便其在可视区域中不可见。
  • Top 和 Left 参数可以为负值。
  • 尝试移动或缩放已最小化、最大化或停靠的画面时,会出现错误 gfxErrorMoveResize。
  • Move 方法不适用于停靠画面。尝试进行此操作会引发错误 gfxErrorMoveResize。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal