WindowState 属性(Display 对象)

返回或设置一个确定画面窗口在运行时的可视状态的值。读/写。常量。
如果画面已停靠,则该属性只读。
语法
Display
.
WindowState
[ =
状态
]
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
状态
– 是 gfxWindowStateConstants 类型的常量,表示窗口是最小化、最大化、正常还是停靠状态。
备注
  • 尝试将 WindowState 从正常、最小化或最大化状态更改为停靠状态,将导致出现错误 gfxErrorMoveResize。
  • 尝试对已停靠画面的 WindowState 状态进行更改,会导致错误 gfxErrorMoveResize。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal