Height 属性(Display 对象)

返回或设置显示窗口(包括边框和标题栏)的外部高度(单位为像素)。读/写。长整型。
如果画面已停靠,则该属性只读。
分配给该属性的值必须大于或等于 27。
语法
Display
.
Height
[ =
值
]
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
值
- 画面的外部高度(以像素为单位)。
备注
  • 即使已指定
    在运行时调整为主窗口大小
    选项或未指定
    允许调整画面大小
    选项,仍允许更改此属性值。
  • 当画面最小化时,高度会更改以匹配所含窗口左下部分中窗口图标的高度。
  • 当画面最大化时,高度会更改以匹配所含窗口的高度。
  • 如果尝试移动或缩放已被最小化、最大化或停靠的画面,将会导致出现错误 gfxErrorMoveResize。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal