LogDiagnosticsMessage 方法

给本地机器上的 FactoryTalk Diagnostics 系统发送消息。
语法
Application
.
LogDiagnosticsMessage
(
消息
, [
严重性
], [
接收方
])
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
消息
- 为包含待记录消息的字符串。
严重性
- ftDiagSeverityConstants 类型的可选参数。如果不指定严重性,则将使用默认严重性 ftDiagSeverityInfo。
接收方
- 是 ftDiagAudienceConstants 类型的可选参数。如果不指定接收方,则使用默认类别 ftDiagAudienceOperator。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal