ftDiagSeverityConstants

ftDiagSeverityConstants 用于为采用 LogDiagnosticsMessage 方法记录的系统活动消息指定严重性。
ftDiagSeverityError
(1) – 消息是错误
ftDiagSeverityWarning
(2) – 消息为警告
ftDiagSeverityInfo
(4) – 是指示性消息
ftDiagSeverityAudit
(8) – 描述系统更改的消息
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal