ftDiagAudienceConstants

使用 ftDiagAudienceConstants 为采用 LogDiagnosticsMessage 方法记录的消息指定接收方。
ftDiagAudienceRSMACC
(1) – 用于 RSMACC 的消息
ftDiagAudienceDeveloper
(2) – 用于技术支持的消息
ftDiagAudienceEngineer
(4) – 该消息专用于控制系统设计人员、应用程序工程师和管理员
ftDiagAudienceOperator
(8) – 用于操作员的消息
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal