DiagnosticsListMessage 事件

消息发送到诊断列表时引发事件。
一些消息可能对安全性集合具有更多要求。在这种情况下,安全性值为安全性常量的总和。
语法
Application
_
DiagnosticsListMessage
(
ByVal
Message
As String
,
ByVal
Severity
As ftDiagSeverityConstants
)
其中
Application
- 使用 WithEvents 关键字声明的 FactoryTalk View SE Client 应用程序对象变量的名称。
Message
– 是发送到诊断列表的字符串。
Severity
– 类型为 ftDiagSeverityConstants 的常量,表示消息的安全性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal