示例:删除标签

本示例用于从当前打开的 HMI 服务器的数据库中
Machine1
文件夹下删除名为
Tag1
的标签。
删除标签时,可能会出错。程序中的第一个语句用于使 VBA 在出错时在下一个代码行恢复程序的运行。
Sub DeleteTagDBTag() On Error Resume Next TagDB.DeleteTag "Machine1\Tag1" If Err.Number Then MsgBox Err.Description End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal