MqttUnsubscriptionCode 常量

MQTT客户端尝试退订主题后返回的值,表示行为结果。
MqttUnsubscriptionAdministrativeAction
(152) - 由于管理操作,连接已关闭。
MqttUnsubscriptionImplementationSpecificError
(131) - UNSUBSCRIBE 有效,但服务器不接受它。
MqttUnsubscriptionKeepAliveTimeout
(141) - 连接已关闭,因为在 1.5 倍的持活时间内未收到任何数据包。
MqttUnsubscriptionMalformedPacket
(129) - 接收的数据包不符合此规范。
MqttUnsubscriptionNoExisted
(17) - 客户端未使用匹配的主题筛选器。
MqttUnsubscriptionNotAuthorized
(135) - 客户端未获得取消订阅的授权。
MqttUnsubscriptionPacketIdentifierInUse
(145) - 指定的数据包标识符已在使用中。
MqttUnsubscriptionPacketTooLarge
(149) - 数据包大小大于此客户端或服务器的最大数据包大小。
MqttUnsubscriptionProtocolError
(130) - 接收的数据包异常或出现问题。
MqttUnsubscriptionServerBusy
(137) - 服务器繁忙,无法继续处理来自此客户端的请求。
MqttUnsubscriptionServerMoved
(157) - 已移动服务器,客户端应永久更改其服务器位置。
MqttUnsubscriptionServerShuttingDown
(139) - 服务器正在关闭。
MqttUnsubscriptionSessionTakenOver
(142) - 已连接使用同一客户端 ID 的其他连接,从而导致此连接关闭。
MqttUnsubscriptionSuccess
(0) - 订阅已被删除。
MqttUnsubscriptionTopicFilterInvalid
(143) - 主题筛选器的格式正确,但此客户端不允许该筛选器。
MqttUnsubscriptionUnspecifiedError
(128) - 取消订阅无法完成,服务器不希望透露原因,或者其他原因代码都不适用。
MqttUnsubscriptionUseAnotherServer
(156) - 客户端应暂时更改其服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal