MqttSubscriptionCode 常量

MQTT客户端尝试订阅主题后返回的值,表示行为结果。
MqttSubscriptionAdministrativeAction
(152) - 由于管理操作,连接已关闭。
MqttSubscriptionGrantedQoS0
(0) - 订阅被接受,发送的最高 QoS 级别将为 QoS 0。此 QoS 级别可能低于请求的级别。
MqttSubscriptionGrantedQoS1
(1) - 订阅被接受,发送的最高 QoS 级别将为 QoS 1。此 QoS 级别可能低于请求的级别。
MqttSubscriptionGrantedQoS2
(2) - 已接受订阅,任何接收的 QoS 都将被发送到此订阅。
MqttSubscriptionIdentifiersNotSupported
(161) - 服务器不支持订阅标识符;未接受订阅。
MqttSubscriptionImplementationSpecificError
(131) - 订阅有效,但服务器不接受该订阅。
MqttSubscriptionKeepAliveTimeout
(141) - 连接已关闭,因为在 1.5 倍的持活时间内未收到任何数据包。
MqttSubscriptionMalformedPacket
(129) - 接收的数据包不符合此规范。
MqttSubscriptionMessageRateTooHigh
(150) - 接收的数据速率过高。
MqttSubscriptionNotAuthorized
(135) - 客户端未获得进行此订阅的授权。
MqttSubscriptionPacketIdentifierInUse
(145) - 指定的数据包标识符已在使用中。
MqttSubscriptionPacketTooLarge
(149) - 数据包大小大于此客户端或服务器的最大数据包大小。
MqttSubscriptionProtocolError
(130) - 接收的数据包异常或出现问题。
MqttSubscriptionQuotaExceeded
(151) - 已超过实现或管理限制。
MqttSubscriptionReceiveMaximumExceeded
(147) - 客户端或服务器接收的发布数超过接收最大值,因尚未发送 PUBACK 或 PUBCOMP。
MqttSubscriptionServerBusy
(137) - 服务器繁忙,无法继续处理来自此客户端的请求。
MqttSubscriptionServerMoved
(157) - 已移动服务器,客户端应永久更改其服务器位置。
MqttSubscriptionServerShuttingDown
(139) - 服务器正在关闭。
MqttSubscriptionSessionTakenOver
(142) - 已连接使用同一客户端 ID 的其他连接,从而导致此连接关闭。
MqttSubscriptionSharedNotSupported
(158) - 服务器不支持此客户端的共享订阅。
MqttSubscriptionTopicFilterInvalid
(143) - 主题筛选器的格式正确,但此客户端不允许该筛选器。
MqttSubscriptionUnspecifiedError
(128) - 未接受订阅,服务器不希望透露原因,或者其他原因代码都不适用。
MqttSubscriptionWildcardNotSupported
(162) - 服务器不支持通配符订阅;未接受订阅。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal