gfxWindowStateConstants

将 gfxWindowState 常量与 WindowState 属性搭配使用,以指定画面或应用程序的可视状态。
gfxWindowStateNormal
(0) - 显示窗口为正常尺寸
gfxWindowStateMinimized
(1) - 显示窗口已被最小化为一个图标
gfxWindowStateMaximized
(2) - 显示窗口已被放大为最大尺寸
gfxWindowStateDockedTop
(4) - 显示窗口停靠在顶部
gfxWindowStateDockedBottom
(5) - 显示窗口停靠在底部
gfxWindowStateDockedLeft
(6) - 显示窗口停靠在左侧
gfxWindowStateDockedRight
(7) - 显示窗口停靠在右侧
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal