WindowState 属性(Application 对象)

返回或设置主窗口的可视状态(正常、最小化或最大化)。读/写。
语法
Application
.
WindowState
[ =
值
]
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
值
– 是类型为 gfxWindowStateConstants 的常量。它可为正常、最小化或最大化。
备注
在图形编辑器中测试显示动画时,尝试写入此属性将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal