在运行时添加轨迹(XY 图)

在运行时,可将一对标签的轨迹添加到 XY 图。在运行时添加的轨迹不会被保存。
对于 XY 图对象上的每条轨迹,绘制样本时以一个标签值为水平 x 轴,以另一个标签值为垂直 y 轴。
小贴士:
要显示来自 FactoryTalk View SE 数据记录的数据,请确保已启动数据日志模型。否则,趋势将不会显示任何所选标签值。
要对
FactoryTalk Historian SE 服务器、Asset Framework 服务器、FactoryTalk Historian ME 模块或 PI Server
中的历史数据进行趋势分析,需要在 FactoryTalk View Studio 或 SE Client 计算机上安装 FactoryTalk View 安装包中的
FactoryTalk Historian Connectivity
。
所有客户端必须使用相同的计算机名称或相同的 IP 地址。如果添加或删除 PI 服务器,需重新启动 FactoryTalk View Studio 或 FactoryTalk View SE Client 才能生效。
在运行时从图表将轨迹添加到 XY 图
  1. 在图表的
    标签浏览器
    窗格上,展开树并导航到数据源的文件夹。
  2. 在
    条目
    窗格上,将一个标签作为 x 标签,另一个标签作为 y 标签拖动到图表。
在运行时从上下文菜单将轨迹添加到 XY 图
  1. 在图表中,单击右键并选择
    属性
    。
  2. 在
    轨迹
    选项卡中,单击 Add trace icon。
  3. 在
    添加轨迹
    对话框中,单击
    X 标签
    浏览按钮。
    1. 在
      标签浏览器
      中,展开树并导航到数据源的文件夹。
    2. 在
      条目
      窗格上,选择一个标签。
    3. 单击
      确定
      。
  4. 在
    添加轨迹
    对话框中,单击
    Y 标签
    浏览按钮,然后重复步骤 3 中的步骤。
  5. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal