将轨迹属性设置为默认值(XY 图)

轨迹属性、Y 轴属性和 X 轴属性
可以在测试运行模式下或运行时在当前计算机上保存为默认值。之后创建的轨迹将继承之前配置的默认属性。
将轨迹属性设置为默认值
  • 配置轨迹、Y 轴和 X 轴属性之后
    在测试运行模式下或在运行时配置轨迹和 Y 轴属性后,右键单击画布上的轨迹或“
    轨迹列表
    ”表中的轨迹(或行),然后选择“
    将轨迹设置为默认值
    ”。
小贴士: 若要使用此功能,请确保已为轨迹指定有效的 X 和 Y 标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal