在轨迹之间进行切换(XY 图)

可在绘图平面中的多条轨迹之间进行切换。
在各轨迹之间进行切换
  • 在工具栏上,单击
    下一轨迹
    Trend Linked Icons PNG File Template 可查看列表中的下一轨迹。
  • 在工具栏上,单击
    上一轨迹
    Trend Linked Icons PNG File Template 可查看列表中的上一轨迹。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal