删除轨迹(XY 图)

从图表中删除轨迹后,轨迹也将从绘图平面和轨迹列表中移除。
删除轨迹
  • 在
    轨迹列表
    中,右键单击轨迹并选择
    删除轨迹
    。
  • 在
    轨迹列表
    中,选择一个轨迹,然后选择
    TrendPro
    工具栏上的
    删除轨迹
    Trend Linked Icons PNG File Template
    位于 XY 图工具栏上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal