创建宏

宏
编辑器用于创建宏。该文件以扩展名
.mcr
保存。默认路径为
C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects\<HMI project name>\Mcr
。
小贴士:
可以使用能产生 ASCII 文本文件的任何 Windows 文本编辑器创建宏。
要创建宏:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,导航至
    逻辑与控制
    ,右键单击
    宏
    ,然后选择
    新建
    。
  2. 在
    宏
    编辑窗口中,键入指定宏在运行时将执行的操作的命令和参数。
  3. 完成后,从菜单中选择
    文件
    >
    保存
    。
    小贴士:
    如果宏名称与命令或符号冲突,则将运行命令或符号而非宏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal