宏中的参数

宏可以接受可选参数。要在宏内指定可选参数,请在要使用此参数的命令之后插入百分号 (
%
),后跟参数编号。要在宏中表示百分号,您必须插入两个百分号
(%%
),这是因为一个百分号表示参数。
单引号 (
'
) 是
FactoryTalk View
中的特殊字符,不能用于嵌套宏。请改用双引号 (")。
如果宏名称中有空格,则在名称外加上双引号,例如
"New Macro"
参数。
在宏名称后键入宏参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal