示例:示例宏

如果名为
OView
的宏包含以下三个命令:
Display overview
Pause 5
Display detail /q1
Set valve23 open
当
OView
宏在
FactoryTalk View SE
Client 上运行时,将执行以下操作:
  • 显示名为
    概述
    的图形
  • 暂停 5 秒,确保
    概述
    中的所有对象均已初始化
  • 在右上象限中使用称为
    详细信息
    的图形进行覆盖
  • 将数据项
    valve23
    设置为
    打开
    状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal