宏命令语法

使用宏时,请遵循以下语法:
  • 使用空格或制表符分隔各标识符、说明或者字符串。
  • 在新的一行开始每个新命令,或在同一行上使用分号 (;) 分隔命令。
  • 如果感叹号 (!) 出现在命令序列的开头(在一行的开头或在分号之后),则该命令序列将被当作注释。下一个回车或分号 (;) 可结束注释。
  • 如果感叹号出现在命令序列开头之外的其他任何位置,则它将被当作命令的有效部分。
  • 单引号 (
    '
    ) 是
    FactoryTalk View
    中的特殊字符,不能用于嵌套宏。请改用双引号 (")。
  • 如果宏名称中有空格,则当运行时,必须在名称外加上双引号,例如 "
    New Macro
    "。
在
FactoryTalk View SE
Client 中,命令优先于宏。例如,如果您具有名为 Display 的宏并试图运行它,则将改为运行 Display 命令。请确保宏名称与 FactoryTalk View 命令没有冲突。
要指定执行宏内两个命令之间的时间间隔,请使用 Pause 命令。例如,如果宏使用 Display 命令,后跟一个对画面中的对象执行某些操作的命令,则可在 Display 命令后指定 Pause 命令,以确保画面中的所有对象在下一个命令运行之前都有时间进行初始化。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal