开启图形库中的多种语言支持

保存库画面时,所有能够切换的字符串都以当前应用程序语言保存。仅将显示当前语言的文本字符串。其他语言的文本字符串将以未定义字符串形式出现。这些字符串必须经过翻译才能以其他语言显示。
要在图形库中切换文本字符串的语言,请在
画面设置
对话框的
属性
选项卡中开启多种语言支持。
要开启图形库中的多种语言支持:
  1. 在
    图形
    编辑器中,打开
    库
    文件夹。
  2. 右键单击图形库,然后单击
    显示设置
    。
  3. 在
    画面设置
    对话框的
    属性
    选项卡中,选中
    支持多种语言
    复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal