关于图形库中的语言切换

随
FactoryTalk View
一起安装的图形库默认为中性语言。这意味着图形库中的对象将以装载的任何语言显示文本字符串,而不考虑该语言是应用打开时所用语言还是其默认语言。要在图形库中切换文本字符串的语言,请在
显示设置
对话框的
属性
选项卡中开启多种语言支持。
保存库画面时,所有能够转换的字符串都以当前应用程序语言保存。这样做,仅显示当前语言的文本字符串。其他语言的文本字符串将以未定义字符串形式出现。这些字符串必须经过转换才能以其他语言显示。
创建新图形库画面时,
支持多种语言
选项将默认开启(勾选)。如果希望画面为中性语言,可清除
支持多种语言
选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal