编辑导出的 Unicode 文本文件

将用户定义文本字符串以 Unicode 格式从应用程序导出到制表符分隔的文本文件中时,导出的字符串可在 Microsoft Excel(推荐)或记事本文本编辑器中进行编辑。
有关转换已导出文件中的文本的详细信息,请参见
FactoryTalk View Site Edition 用户指南
第 12 章。
小贴士:
  • 如果使用记事本打开的文件已经用 Excel 打开并保存过,大多数字符串定义前后的双引号将删除。
包含嵌入式双引号或 Excel 视为特殊字符的其他字符(如逗号)的字符串定义将置于双引号中。任何嵌入式双引号都将转换成一对双引号。
它们都被正确导回到应用程序中。
  • 如果已指定将以默认语言显示未定义字符串,则在将字符串导出到 Unicode 文件时,将为未定义字符串导出默认语言字符串。
要在 Excel 中打开导出的 Unicode 文本文件:
  1. 打开
    Excel
    ,然后单击
    文件
    >
    打开
    。
  2. 在
    打开
    对话框的
    文件类型
    字段中,确保选中
    所有文件
    ,然后浏览并选择想要编辑的文件,最后单击
    打开
    。
    在文本文件打开时,Excel 文本导入向导将启动。
  3. 在
    文本导入
    向导中,选择这些选项,然后单击
    下一步
    。
    选择最适合描述您的数据的文件类型:分隔
    导入起始行:1
    源文件:Windows (ANSI)
  4. 在
    文本导入
    向导中,选择这些选项,然后单击
    下一步
    。
    数据必须包含分隔符:选项卡(确保其他复选框被清除)
    将连续的分隔符视为一个整体:清除复选框
  5. 在
    文本导入
    向导中,为“列”数据格式选择
    常规
    。
  6. 单击
    完成
    。
Unicode 文件的前七行说明了文件中可以更改与不能更改的部分。
保存编辑过的 Excel 文件:
  1. 单击
    文件
    >
    选择另存为
    。
  2. 在
    另存为
    对话框的
    另存类型
    字段中,确保选中
    Unicode 文本 (*.txt)
    ,然后单击
    保存
    。
  3. 当出现的消息指示文件可能包含与 Unicode 文本相冲突的特征,并询问是否要以该格式保存工作簿时,请单击
    是
    。这将保存文件但不会关闭它。
  4. 单击
    文件
    >
    关闭
    ,在系统询问您是否想要保存更改时,单击
    是
    。然后,可以使用其原名或指定一个新名称来保存文件。
  5. 当系统再次显示步骤 3 中的消息提示时,单击
    是
    。
要用记事本编辑并保存导出的 Unicode 文本文件:
  1. 在
    记事本
    中打开 Unicode 文件。文件的前七行说明无法编辑的部分。可编辑的文本字符串用双引号括起来。
  2. 进行转换字符串所需的更改。
  3. 单击
    文件 > 另存为
    ,确保选中
    另存类型
    字段中的
    文本文档 [*.txt]
    以及
    编码
    字段中的
    Unicode
    。
    然后,可以使用其原名或指定一个新名称来保存文件。
  4. 单击
    文件
    >
    退出
    关闭文件和记事本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal