使用批处理文件导入多个 XML 画面文件

在
导入文件类型
对话框中选择
多画面批导入文件
选项后,
多个导入文件
对话框随即将打开,您可在其中完成导入。
可定义包含在批导入中的每个图形画面 XML 文件,以创建新对象或更新现有对象。如果在文件中指定了该属性,则显示内容将覆盖此对话框中的设置。如果没有指定任何内容,则该设置将在导入时应用到文件。
小贴士:
如果要将较旧的 XML 文件(使用 FactoryTalk View SE 6.1 或更旧的版本创建的)导入到 7.0 或更新的版本,且该文件中包含趋势,则:
  • 如果在 FactoryTalk Directory 中配置了多个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,则第一个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器的名称将以 <
    FactoryTalk Historian SE
    server name> 的形式保存在趋势模型名称(在“笔”选项卡上)中。
  • 如果在复制时
    FactoryTalk Directory
    中没有配置
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,趋势版本将转换为新版本,但不会保存
    FactoryTalk Historian SE
    服务器名称且模型名称(在“笔”选项卡上)为空。
要导入多个图形画面文件:
  1. 在
    多个导入文件
    对话框的
    选择多个画面批导入文件
    字段旁,单击浏览按钮
    (...)
    。
  2. 在
    选择多个画面批导入
    对话框中,找到并单击要导入的 .xml 文件,然后单击
    打开
    。所选文件名将复制到
    多个导入文件
    对话框的文本框中。
  3. 在
    多个导入文件
    对话框中的
    导入时
    字段中,单击
    在画面上创建新对象
    或
    更新画面上现有的对象
    。
  4. 单击
    完成
    完成导入。带有
    取消
    按钮的进度条将监控导入过程。
    小贴士:
    无法在同一个文件导入操作中创建新对象和更新现有对象。
    如果画面处于打开状态,则无法导入此画面。
    如果导入过程中进行了取消操作,则画面不会回到先前状态。如果在导入完成前取消操作,则对画面所做的任何更改都会保留。
    导出图形画面时,会为每个导出的画面创建与画面同名的 XML 文件(文件扩展名为 .XML)。此外,还将创建一个名为
    BatchImport_
    <HMI 服务器名称>
    .XML
    的批导入文件,
    <HMI 服务器名称>
    是图形画面所在的 HMI 服务器的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal