导入前备份图形画面

在
图形导入导出向导
中的
操作类型
对话框中选择导入操作时,将打开
备份
对话框。可在其中决定是否对导入选定文件时将要被覆盖的文件副本进行备份。
要在导入前备份图形画面:
  • 在
    备份
    对话框中,选择
    是
    ,然后单击
    下一步
    。将打开对话框,您可指定备份文件的位置。
    小贴士:
    选择
    否
    用导入的文件覆盖应用程序中的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal