“单个导入文件”对话框中的选项

下表显示了该对话框中的选项。
选项
描述
选择要使用的单个画面导入文件
单击浏览按钮以打开搜索对话框,并在其中导航至要导入的图形 XML 文件所在的位置。
选择要导入的目标画面
从列表中选择要修改的画面的名称。应用程序中的所有画面都会列出。
在画面上创建新对象
选择该选项后,导入的 XML 文件可在指定的画面上创建新对象。
更新画面上现有的对象
选择该选项后,导入的 XML 文件可修改画面上已存在的对象属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal