选择图形画面导入或导出操作

启动
图形导入导出向导
时,首先要选择将执行的操作类型。
导出图形画面时,会为每个导出的画面创建与画面同名的 XML 文件(文件扩展名为 .XML)。此外,还会创建一个批导入文件,此文件的名称为
BatchImport_
<HMI 服务器名称>
.XML
,其中,
<HMI 服务器名称>
是图形画面所处的 HMI 服务器的名称。
要选择要执行的操作类型:
  • 选择
    从画面导出图形信息
    ,以 XML 文本文件形式导出应用程序中关于一些或所有图形画面的信息。可以使用记事本修改 XML 文件,然后将修改后的文件导入到应用程序。
  • 选择
    将图形信息导入画面
    将一个或多个 XML 文本文件导入到应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal