导入单个 XML 画面文件

选择
导入文件类型
对话框中的
单个画面导入文件
选项可导入单个图形画面文件。
无法在同一个文件导入操作中创建新对象和更新现有对象。如果画面处于打开状态,则无法进行导入。
如果导入过程中进行了取消操作,则画面不会回到先前状态。如果在导入完成前取消操作,则对画面所做的任何更改都会保留。
导出图形画面时,会为每个导出的画面创建与画面同名的 XML 文件(文件扩展名为 .XML)。此外,还将创建一个名为
BatchImport_
<HMI 服务器名称>
.XML
的批导入文件,其中
<HMI 服务器名称>
是图形画面所在的 HMI 服务器的名称。
小贴士:
如果要将较旧的 XML 文件(使用 FactoryTalk View SE 6.1 或更旧的版本创建的)导入到 7.0 或更新的版本,且该文件中包含趋势,则:
  • 如果在 FactoryTalk Directory 中配置了多个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,则第一个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器的名称将以 <
    FactoryTalk Historian SE
    server name> 的形式保存在趋势模型名称(在“笔”选项卡上)中。
  • 如果在复制时
    FactoryTalk Directory
    中没有配置
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,趋势版本将转换为新版本,但不会保存
    FactoryTalk Historian
    服务器名称且模型名称(在“笔”选项卡上)为空。
要导入单个图形画面文件:
  1. 在
    导入单个文件
    对话框中的
    选择单个画面导入文件
    字段旁,单击浏览按钮
    (...)
    。
  2. 在
    选择单个画面导入文件
    对话框中,找到并单击要导入的 XML 文件,然后单击
    打开
    。所选文件名将复制到
    单个导入文件
    对话框的文本框中。
  3. 在
    单个导入文件
    对话框中的
    选择要导入的画面
    字段旁,单击向下箭头,然后单击要将文件导入到的画面。
  4. 在
    导入时
    字段中,单击
    在画面上创建新对象
    或
    更新画面上现有的对象
    。
  5. 单击
    完成
    完成导入。带有“取消”按钮的进度条将监控导入过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal