关于组合引用对象的链接属性

组合引用对象使用与单个引用对象相同的属性来与它们的组合基本对象相链接。对于组合引用对象,用户可以:
  • 仅设置组而不设置组中各对象的 LinkToolTipText。
  • 仅设置组中各对象的 LinkConnections。
  • 组和组中各对象的 LinkAnimation。
  • 仅设置组而不设置组中各对象的 LinkSize。
将链接属性应用于组合引用对象后,会将 Group 一词添加到“属性面板”的属性名称中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal