中断引用对象及其基本对象之间的链接

可以断开引用对象与其基本对象之间的链接。执行此操作后,引用对象就成为标准图形对象。
请执行以下操作之一来断开链接:
  • 右键单击引用对象,然后选择
    断开链接
    。
  • 删除、移除或重命名包含基本对象的全局对象画面。
  • 删除或重命名基本对象本身。
    小贴士:
    如果删除的对象是组合基本对象的一部分,则组合引用对象中的相应对象也会被删除,而不会被视为链接断开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal