创建应用程序

FactoryTalk View Studio
包括网络分布式应用程序、网络站点应用程序和本地站点应用程序。以下步骤以网络分布式应用程序为例,包括:
  • 创建网络分布式应用程序。
  • 将区域添加至应用程序。
  • 添加 HMI 服务器。
  • (可选)自定义 HMI 工程文件夹。
要创建网络分布式应用程序
  1. 选择
    开始 >
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 在
    应用程序类型选择
    对话框中,选择应用程序类型,然后单击
    继续
    。
  3. 在
    新建/打开 Site Edition 应用程序
    对话框中,单击
    新建
    选项卡。
  4. 键入名称和描述,选择一种默认语言,然后单击
    创建
    。
  5. (可选)要更改 HMI 工程的默认文件夹,请使用 HMI 工程文件夹路径配置工具指定新文件夹。
要将区域添加至应用程序
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序,然后选择
    新建区域
    。
  2. 在
    新建区域
    对话框中,指定名称和描述,然后单击
    确定
    。
要添加 HMI 服务器
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序或区域名称,选择
    添加新服务器
    ,然后选择
    HMI 服务器
    。
  2. 在
    添加 HMI 服务器向导
    的
    选择操作
    窗口中,单击
    创建新 HMI 服务器
    。
  3. (可选)要添加应用程序库,请单击
    添加应用程序库
    下拉列表,然后选择一个或多个库。
  4. 单击
    下一步
    。
  5. 为 HMI 服务器键入名称和描述,指定主机计算机(如适用),然后单击
    完成
    。
  6. (可选)要更改 HMI 工程的默认文件夹,请使用 HMI 工程文件夹路径配置工具指定新文件夹。
自定义 HMI 工程文件夹
  1. 打开 HMI 工程文件夹路径配置工具。
    小贴士:
    可以从“开始”菜单或在 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise 中找到此工具。
    确保 HMI 工程未被 FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View Client 或 FactoryTalk ME Station 使用。
  2. 指定用于存储 HMI 工程的新文件夹。
  3. 选择
    应用
    。
  4. 重新启动 HMI 服务器计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal