创建图形画面

使用“图形”编辑器创建图形画面,然后将图形对象添加至该画面。
要创建画面
  • 在
    FactoryTalk View
    浏览器窗口中,展开 HMI 服务器和“图形”文件夹,然后右键单击
    画面
    并选择
    新建
    。
要将图形对象添加至画面
  1. 在工具箱中,选择一个对象。例如,
    绘图
    >
    矩形
    。
  2. 拖动鼠标绘制方框,其大小近似于所需矩形的大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal