删除应用程序

FactoryTalk View SE 应用程序管理器
用于删除本地或网络
FactoryTalk View SE
应用程序。这会从
FactoryTalk Directory
中移除应用程序,从而使该应用程序对于网络上的其他计算机不可见。
使用 Windows 资源管理器从托管 HMI 服务器的计算机中删除 HMI 工程文件。默认情况下,HMI 工程文件存储在文件夹
C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects
中。
不得删除正在使用的应用程序。尝试删除应用程序之前,确保已关闭所有应用程序和服务。如果正在多个应用程序之间进行切换,这一点尤其重要。
小贴士:
要使用
应用程序管理器
删除应用程序,用户必须在
FactoryTalk Security
中具备相应的安全权限。删除应用程序所需的权限是在“浏览器”窗口顶层的
FactoryTalk Directory
中执行
读取
、
列出子目录
以及
删除
操作的权限。
要确保关闭所有应用程序和服务
  1. 关闭所有
    FactoryTalk View SE
    Client。
  2. 在应用程序中每个 HMI 服务器的
    属性
    对话框中,将
    启动类型
    设置为
    根据要求
    。
  3. 写下打算删除的应用程序中的 HMI 服务器的名称。
  4. 关闭所有应用程序并重启计算机。
删除
FactoryTalk View
SE 应用程序
  1. 选择
    开始 > Rockwell Software > FactoryTalk View SE 应用程序管理器
    。
  2. 在
    应用程序管理器
    中,选择要删除的应用程序类型。
  3. 在
    通用操作
    中,单击
    继续
    。
  4. 选择要删除的应用程序的名称,然后单击
    删除
    。
  5. 在系统提示您是否确认要删除选定的应用程序时,单击
    是
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal