AppStart

运行指定的程序,可以是另一个 Windows 程序或您编写的一个应用扩展程序。
语法
AppStart <
program
>
其中
<程序>
是启动该程序所需的路径名称和可执行文件。
备注
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
使用 AppStart 启动程序时,
程序在主 FactoryTalk View 窗口后面打开。这是某些操作系统规则导致的。可以手动使该程序获得焦点,也可采用编程方式来解决此问题。有关解决方案的信息,请参见知识库文档 ID:BF15995 - 使用 Windows 将外部应用程序窗口移动到前台。
不应将
AppStart
命令与使用
事件
的交互式操作一起使用。
重要提示: 在运行 AppStart 命令以启动任何外部程序之前,请验证并确保外部程序安全可信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal