示例:AppStart 命令

AppStart c:\windows\notepad c:\autoexec.bat
打开记事本并显示 autoexec.bat 文件。
AppStart c:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe
启动 Internet Explorer 运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal