AppActivate

通过将窗口移至前面,激活指定的 Windows 应用程序。该程序必须已经在运行。(可使用 AppStart 命令启动该程序。)
语法
AppActivate <
program
>
其中
<program>
是程序的名称。 该名称应与应用程序标题栏中显示的名称完全一致。
备注
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
使用 AppActivate 激活程序时,
程序在主 FactoryTalk View 窗口后面打开。这是某些操作系统规则导致的。可以手动使该程序获得焦点,也可采用编程方式来解决此问题。有关解决方案的信息,请参见知识库文档 ID:BF15995 - 使用 Windows 将外部应用程序窗口移动到前台。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal