AppAbort

关闭指定 Windows 应用程序。
语法
AppAbort <
program
>
其中
<program>
是程序的名称。 该名称应与应用程序标题栏中显示的名称完全一致。
例如,如果您使用 AppStart 打开了记事本,且未指定文件,则“记事本”窗口将在标题栏中显示“无标题 - 记事本”。要关闭应用程序,请键入:
AppAbort Untitled - Notepad
备注
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal