DisplayClientOpen

打开指定的 FactoryTalk View SE Client。
语法
DisplayClientOpen
<FileSpec>
其中
<FileSpec>
是试图打开的 FactoryTalk View SE Client 配置文件 (.CLI) 的名称。该名称可以包括到该文件的路径。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal