示例:DisplayClientOpen

DisplayClientOpen Client1.cli
打开位于本地驱动器上和路径中的一个客户端。
DisplayClientOpen C:\DST\Client1.cli
打开位于本地驱动器上但不在路径中的一个客户端。
DisplayClientOpen J:\DST\Client1.cli
打开位于网络驱动器上但不在路径中的一个客户端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal