DisplayClientClose

关闭指定的 SE Client。
语法
DisplayClientClose <
FileSpec
|
Me
|
Title
>
其中
<FileSpec>
是试图打开的 FactoryTalk View SE Client 配置文件 (.CLI) 的名称。该名称可以包括到该文件的路径。
<Me>
关闭给出该命令的 FactoryTalk View SE Client。
<Title>
关闭标题栏中具有指定文本的 FactoryTalk View SE Client。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal