示例:参数文件

在参数文件中,可以为每个占位符创建一个条目。名为
Pea
的示例参数文件可能如下:
#1 = peas\off
#2 = peas\on
#3 = peas\weight
要加载参数文件以及称为 CANNING 的图形,请键入:
Display Canning /Ppeas
占位符 #1 替换为
peas\off
标签,占位符 #2 替换为
peas\on
,占位符 #3 替换为
peas\weight
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal