示例:Display 命令

Display Sample /X100 /Y150
这将定位图形 Sample:距离屏幕左边缘 100 个像素,距离屏幕顶部 150 个像素。如果图形没有完全在 FactoryTalk View SE Client 窗口内,它将截短,滚动条将会出现。
Display Picture /Pnames /CB
将图形画面 Picture 置于屏幕下半部分的中央,使用参数文件
名称
将标签占位符替换为标签名称。
Display picture /h300 /w400 /CC
将图形画面 Picture 设置为 300 x 400 像素,并将其定位在屏幕中央。
Display /area1::Picture
显示来自 area1 的图形画面 Picture。
Display PIDE /CC /M4
在第四个监控器上执行命令时,图形画面 PIDE 将显示在第四个监控器的屏幕中心。
Display PIDE /CC
不使用 /M 参数时,图形画面 PIDE 显示在执行
Display
命令的当前监控器的中心位置。
Display PIDE /H${Tag1}$ /W${Tag2}$
显示图形画面 PIDE,其中占位符 Tag1 由其标签值代替作为高度,Tag2 由其标签值代替作为宽度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal