DataLogOn

启动数据记录。
语法
DataLogOn <
组件
>
其中
<component>
是对将要启动记录的数据记录模型或 DataLogPro 的相对或绝对引用。如果该模型名称中包含空格,请用引号将其括起来;例如,"Recipe Log"。
备注
要停止记录,请使用
DataLogOff
命令。
默认情况下,DataLogPro 会在启动工程时自动启动记录。
要在工程启动时使用数据记录模型自动启动记录,请选中
数据记录
复选框,并在 HMI 服务器“属性”对话框的
组件
选项卡中选择一个数据记录模型。要创建一个新的记录文件,请使用
DataLogNewFile
命令。
对于数据记录模型,如果要记录到 ODBC,则该数据源应位于 HMI 服务器所在的机器上。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal