DataLogOff

停止数据记录。
语法
DataLogOff <
参数
>
其中
<parameter>
指定数据记录模型或 DataLogPro。
对于数据记录模型,
<parameter>
可以是以下选项之一:
  • 组件
    是将要停止记录的数据记录模型名称的相对或绝对引用。如果该模型名称其中包含空格,请用引号将其括起来。例如,"Recipe Log"。
  • /area::*
    停止目前正在运行的所有模型的记录。
对于 DataLogPro,
component
是对将要停止记录的 DataLogPro 的相对或绝对引用。
  • DataLogOff DataLogPro
    停止当前 HMI 服务器的 DataLogPro 记录。
  • DataLogOff /area::DataLogPro
    对指定区域中的 HMI 服务器停止 DataLogPro 记录。
备注
要启动记录,请使用
DataLogOn
命令。
默认情况下,DataLogPro 会在启动工程时自动启动记录。
要使用数据记录模型启动记录,还可以选中 HMI 服务器“属性”对话框的
组件
选项卡中的
数据记录
复选框,并选择一个数据记录模型。要创建一个新的记录文件,请使用
DataLogNewFile
命令。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal