逻辑运算符

逻辑运算符可确定一个或多个语句的有效性。如果表达式为 True,则运算符返回的值为 1(或另一个非零值),如果表达式为 False,则返回的值为 0。任何求值结果为非零值的语句都为 True。
在使用逻辑运算符的表达式中,括号非常重要。在表达式中使用非 HMI 标签时,必须使用大括号。
下表列出了逻辑运算符。
符号
运算
示例
AND、&&
与
(tag_1 < tag_ 2) AND (tag_1 = 5)
OR、||
或
(tag_1 = 5) OR (tag_1 = 10)
NOT
非
NOT(tag_1 > tag_2)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal