示例:逻辑运算符

对于这些示例,tag_1 = 5,而 tag_2 = 7。
(tag_1 < tag_2) AND (tag_1 == 5)
返回 1,因为两个语句都为 True
tag_1 && tag_2
返回 1,因为 tag_1 和 tag_2 都为非零 (True)
(tag_1 > tag_2) OR (tag_1 == 5)
返回的值为 1,因为 tag_1 = 5 为 True
NOT(tag_1 < tag_2)
tag_1 < tag_2 为 True,应返回 1,但 NOT 运算符对逻辑值取反,因此返回 0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal