算术运算符

算术运算符可对两个或两个以上数字值进行计算。
请确保用作除数的任何标签值在任何时候其值都不会为零。试图以零为除数的表达式将在运行时产生错误。
下表列出了算术运算符。
符号
运算
示例
+
加
tag_1 + tag_2
-
减
tag_1 - tag_2
*
乘
tag_1 * tag_2
/
除
tag_1 / tag_2
MOD、%
取余(余数)
tag_1 % tag_2
取余运算符会返回两数相除所得的余数。例如,13 除以 5 的余数是 3;因此 13 % 5 = 3
此运算符仅适用于整数,不适用于浮点数。
**
指数
tag_1 ** 2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal