示例:算术运算符

对于这些示例,tag_1 = 5,而 tag_2 = 7。
tag_1 + tag_2
返回的值为 12
tag_1 * tag_2
返回的值为 35
tag_1 - tag_2
返回的值为 -2
tag_1 / tag_2
返回的值为 0.71
tag_2 MOD tag_1
返回的值为 2
tag_1 ** tag_2
返回的值为 78125
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal